This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA2140:如何(实际上)描述电路与噪声的关系

Guru**** 2766345 points

Other Parts Discussed in Thread: OPA2140

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/700537/opa2140-how-can-i-characterize-practically-the-circuit-with-respect-to-noise

器件型号:OPA2140

 我们已经使用 OPA2140实现了 TIA 卡。 我们执行了卡的频率响应。 我如何才能(实际)描述电路与噪声的关系。 我的意思是、我需要获取热本底噪声、转角频率等参数、SNR 等 我已经介绍了应用报告 SBOA122、SBOA55A、SBOA942和 SBOA060。 但它们只提到理论计算。 请帮我解决这个问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rahul、

    我找不到 TI 应用报告 SBOA55A 或 SBOA042、但您提到的另外两个报告 提供了有关互阻抗放大器噪声特性的非常好的技术信息。

    有关运算放大器噪声测量的最佳资源是 TI 高精度实验室 -运算放大器材料。 第8.7节(TIPL 1317)讨论 了实用噪声测量方法。   其他高精度实验室噪声课程中介绍的计算和仿真支持使用这些测量方法获得的结果。

    此外、如果您可以访问音频分析仪、例如 Audio Precision ApX555、则可以 捕获您感兴趣的一些噪声信息。 请参阅以下 AP 说明:

    此致、Thomas

    精密放大器应用工程

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Rahul

    我们尚未收到您的回复、因此我们假设您的问题已经得到了解答。 如果没有、请在下面发布另一个回复。

    谢谢
    Dennis