This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 共模输入电压范围

Guru**** 2531580 points
Other Parts Discussed in Thread: LMV321

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/702762/common-mode-input-voltage-range

器件型号:LMV321

您好!

我想在 VCC+= 3.3V 时使用 LMV321

如果您告诉我 VCC = 3.3V 时共模输入电压范围最大值的建议值?

Vi 是否可能高达2.3V?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Nakano、

    对于该器件、最大输入共模范围为(V+)-1V、因此在3.3V 电源下、2.3V 位于工作范围的最前沿。 您可以看到、在数据表表的表7.5和7.6中的 VICR 条目下、该共模范围基本上是相同的。

    最棒的
    Paul