This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA348-Q1:如何估算分流放大器应用的增益误差?

Guru**** 2943430 points

Other Parts Discussed in Thread: OPA348-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/701832/opa348-q1-how-to-estimate-gain-error-for-shunt-amplifier-application

器件型号:OPA348-Q1

你(们)好

使用 OPAMP、我想让分流放大器测量电流。

输出将受到温度和增益误差范围内的直流偏移和偏移漂移的影响。

我可以使用 D/S 规格估算整个温度范围内的直流偏移和偏移漂移的最坏情况、

但是、我如何估算单位增益的增益误差以及任何 x 次设置增益?

否则、我无法使用分流放大器的 OPAMP 设置最坏情况下的电流测量误差。

当然、我想知道 在任何增益设置下估算增益误差的最佳/正确和一般方法

适用于 除 OPA348-Q1之外的所有其他运算放大器。

可以帮帮我吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Paul:

    以下是一篇详细讨论增益误差的好文章、我认为这将帮助您解决: www.ti.com/.../slyt374.pdf
    增益误差与电路的闭环增益与运算放大器本身的有限开环增益之间的关系有关。

    请告诉我、这篇文章是否让任何问题都得不到解答、我将帮助澄清。

    谢谢、
    Paul
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Paul

    该参数提到计算反相和同相运算放大器的最差闭环增益。

    我想知道差分放大器配置的最差闭环增益。

    你能告诉我吗?

    此外、在计算反相/非反相的最差闭环增益时、该参数不包含 PSRR。

    您能否向我教授如何将 PSRR 纳入最差闭环增益计算?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Paul:

    增益误差的计算并不取决于电路配置、仅取决于放大器的开环增益和电路的闭环增益。 只需将直流开环增益从 dB 转换为 V/V 并使用我参考文档中的等式15即可得出最坏情况下的闭环增益误差。

    至于 PSRR、CMRR 和失调电压的影响、它们将以与失调电压相同的方式影响您的系统、实际上、它们将在输入端呈现为额外的失调电压。 此博客将教您如何计算系统中 CMRR 和 PSRR 的实际 Vos: e2e.ti.com/.../will-the-real-vos-please-stand-up

    最棒的
    Paul
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Paul

     PSRR/CSRR/偏移初始/偏移漂移引起的 Toal 偏移将乘以 Vout 引脚上的增益?

     PSRR/CRR/偏移初始/偏移漂移引起的 Toal 偏移可   通过 定期校准来消除?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    由 PSRR/CSRR/偏移初始/偏移漂移引起的总偏移将乘以 Vout 引脚上的增益?
    -->是的。

    由 PSRR/CSRR/偏移初始/偏移漂移引起的总偏移可通过定期校准来消除?
    -->是的。 您可能需要进行多点校准以应对温度或其他条件。

    保罗