This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMV722:PSpice 模型

Guru**** 2763595 points

Other Parts Discussed in Thread: LMV722, OPA316, TLV9062, TLV2172, OPA2172, LMV721-N, LMV722-N

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/702044/lmv722-pspice-model

器件型号:LMV722
主题中讨论的其他器件: OPA316TLV9062TLV2172OPA2172LMV721-N

您好!
客户要求为 LMV722提供 PSPICE 模型。

此致、Holger

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Holger、

    遗憾的是、此器件没有可用的模型。 他们正在执行哪种类型的仿真? 如果他们想要进行一些直流分析、那么我们可以尝试找到一个类似的器件模型进行测试- TLV9062、OPA316可能都是候选器件。

    这是客户已经使用的部件吗? 哪些规格对它们在应用中最重要? 也许我们可以让他们使用更现代、更有模型的不同器件进行设计。

    谢谢、
    Paul
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!
    客户希望对频率为166、66KHz 的信号执行瞬态分析。 直流仿真是不够的。
    此处是 OPAMP 要求:

    • 2通道
    • 最大电源电压 >= 36V
    • 轨到轨 (输入到 V-和输出)
    • 压摆率>= 1.5V/µs μ s
    • IQ ~ 1-2mA (最小值)
    • 工作温度-10°C–60°C

    此致、Holger

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Holger、

    感谢您提供详细要求。 我有点困惑、因为 LMV722仅为5V 器件、但您的回复提到需要可处理36V 电源的器件。 让我知道客户是否真正需要36V -该规格将为我们打开或关闭一些选项。

    在您提供的列表之外、我建议使用 TLV2172或 OPA2172器件-它们满足您列出的所有要求。 对于建模、请使用 TLV2172模型-它采用较新的架构、并将对任一器件进行适当的建模。

    最棒的
    Paul
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Holger、

    一位同事提醒我、您可以使用 LMV721-N 的模型: www.ti.com/.../toolssoftware、这是您所查看的单通道器件版本。 对于典型规格和性能、LMV722-N 和 LMV722可被视为可互换。

    保罗