This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[FAQ] [参考译文] [常见问题解答] INA3221:当共模范围低至-0.3V 至26V 时、为什么某些电流感应放大器被定义为高侧。

Guru**** 2813875 points

Other Parts Discussed in Thread: INA3221, INA219, INA226

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/702732/faq-ina3221-why-are-some-current-sense-amplifier-defined-as-high-side-when-common-mode-range-is-down-to--0-3v-to-26v

器件型号:INA3221
主题中讨论的其他器件: INA219INA226

当共模范围为-0.3V - 26V 时、为什么 INA3221和 INA219被显示为高侧器件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    本常见问题解答旨在解释为什么 INA3221和 INA219器件被标记为仅为高侧、以及在哪些情况下它们在其他配置中很有用。

    问题:

    数据表显示了可读的绝对最大范围(VCM_max)为-0.3V 至26V、这表示器件可以读取到地电位及以下。 这会导致混淆、使人无法理解为什么该器件仅作为高侧器件销售。  

    解决方案:

    INA3221具有一个 ADC、每个输入通道上的电压最高可测量26V。 这是通过测量通道 VIN+侧的电压来实现的。 当该器件配置为高侧应用时、该引脚直接连接到 Vs 轨、因此无需在器件上使用额外引脚来测量总线电源。 数据表明确规定、虽然共模范围为+/-26V、但使用差分测量时、每个引脚的电压不得低于-300mV。  这将-26V 描述为对地短路、根据电源和电解储能电容器的电流能力、故障可能导致分流电阻器上施加全电源电压。

    差分测量的有效配置为:[(VIN+)-(VIN-)]=(26-0)= 26V [(VIN-)-(VIN+)]=(0-26)=-26V

     

    部分支持的配置以及在推荐此部件之前需要注意的事项:

    • 该器件是否可用于低侧配置?

    INA3221可读取+/-163.5mV 范围内的正负值、与模拟器件不同、它不需要任何失调电压即可读取。 唯一的考虑因素是每个引脚上的电压永远不会低于-300mV。 应该表示、如果发生故障、并且分流电阻器上产生的电压低于-300mV、则需要客户添加钳位器件、否则将发生器件故障。 器件内部有一个可测量总线电压的 ADC。 为了节省一个引脚、TI 决定在内部将其连接到 VIN+引脚、在高侧测量中 VIN+引脚直接连接到 VBUS。 但是、低侧测量仍是可行的、因为该引脚现在靠近接地电位、因此该器件只能作为电流感应放大器运行。 如果达到给定的电流限制阈值、仍可以配置警报、但电源和电压警报将不再起作用。

    • 负电源轨呢?

    使用这些器件测量负电流没有应用、但是许多计算机系统都要求测量-1.2或-1.8V 等小负电压、客户询问我们的器件是否能够测量到负电压。 负电压需要差分测量。 在该配置下、感测电阻上的一根引线接地并跟随负载、形成到负电源轨的电路。 在差分配置中、根据设计人员的需求、可以将任一输入连接到感测电阻的任一引线。 将 VIN+连接到 GND 和 VIN-连接到检测电阻器的负载侧将返回流入负载的电流的正值、而反转连接将返回负值。 在这两种配置中,引脚均通过 Vsense = Rsense* Isense 驱动至低于接地电压,因此必须考虑到不超过接地电压300mV。 由于该器件的工作电压范围为163.5mV、因此该配置支持大约180%的过载。 最后、由于两个输入都接近 GND、因此总线电压测量将不起作用、而且该器件仅用作电流感应放大器。

    • 我正在设计隔离式/负轨/AC 系统、为了避免额外的成本、我确实希望使用该器件来测量电压。 这是完全可能的吗?

    如上所述,该部件本身无法使用低侧或负电源轨配置测量系统上的电压。 对于 INA226等单输入器件、这是最终版本。 在 INA3221上、我们有多个输入通道、每个 ADC 可用于方便地测量+/-163.5mV 范围内的输入电压范围。 如果客户了解与每个输入10uA (共20uA)偏置电流相关的限制、则可以使用器件上的其他通道作为 ADC 来测量此类电压。 实际上、可以使用这些部件来测量使用这种非常相同的配置的交流信号。 为此、我们需要一个分压器、其中较低电阻器受20uA 偏置电流的影响最小。 理想情况下、我们将使用由 OP-AMP 缓冲的标准分压器、 但是、在输出电压低且稳定的情况下、例如-5V、可以使用低阻抗分压器、这样总线上的总电流比偏置电流高90%。 200uA 或更高的电流、将证明功率耗散和精度之间存在良好的折衷。 对于交流波形等高电压或可变电压系统、OPAMP 是强制性的、因为电压降低会导致电阻分压器中的电流比例降低、因此误差会随着电压降低而增加。

    • 负/双向电流怎么样?

    如果器件用于高侧感测配置、并且每个引脚的电压不超过允许的-0.3至26V 或-26至26V 差分电压、则完全支持正电流和负电流。 支持交流、低侧或负电源轨等其他测量、但需要针对故障情况提供额外的保护。 根据电源和电解储能电容器的电流能力、故障可能会导致分流电阻器上施加全电源电压。 在测量正电流的情况下、器件引脚可一直增大到26、总摆幅为26.3V、表示过载为标称电流的161倍。 不包括电感反冲电压、该电压可能会受到 TVS 二极管的限制、如果适用、还会受到 ESR 较低的合适直流链路电容器的限制、这应涵盖通常涉及的大多数故障情况。 但是、在交流应用或电流可变为负值的应用中、器件必须钳位到低于接地电压300mV、从而有效地将器件的过载能力限制为标称负电流值的1.83x、因此需要额外的保护方法来避免器件发生故障(如果适用)。

    注意:所有测试均使用 INA3221进行、但应适用于类似器件。