This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIPD184:将 TIPD184 EVM B/d 中的 OPA237替换为 OPA277

Guru**** 2504635 points
Other Parts Discussed in Thread: TIPD184, OPA237, OPA277

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/697134/tipd184-replacement-opa237-to-opa277-in-the-tipd184-evm-b-d

器件型号:TIPD184
主题中讨论的其他器件: OPA237OPA277

尊敬的:

我有问题 TIPD184 EVM B/D

我可以 看到电流使用 TIPD184中的 OPA237。 但我们尝试更换 OPA277UA。

请就  使用 OPA277的副作用或问题提供建议。

我们的应用是闭环电流传感器。(CTID)

谢谢、还有 B/D

全孝华。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    斯图尔特

    感谢您使用 E2E。  我想问、您是否有特定的理由要使用 OPA277。  您是否可以使用它。  我在许多应用中都使用了 OPA277、因为它具有低失调电压、低噪声和低漂移。  对于此电路、您将主要使用它来驱动栅极的输入、然后栅极通过磁芯反馈到霍尔传感器。   OPA277的这种改进可能不会导致任何改进。  

    通过查看数据表、我要查看的 TIPD184的关键参数与输出级有关。  电压输出摆幅 OPA237较大。  输出电流驱动能力 OPA277更好。  电容驱动能力似乎有利于 OPA277。

    由于它们具有相同的引脚排列、如果您使用相同的 SO-8封装、则可以根据需要更换部件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Javier。

    感谢您的友好支持。 我是否可以将另一个问题称为吹气。

     您可以在 TIPD184原理图中看到两个 TR (Q1和 Q2)。 我们回顾  一下由于我们应用中的电流升压而对两个 FET 进行的更改

    您知道 吗、如果我们 使用 FET、会有任何问题。

     请建议您使用原理图。。。

    谢谢和 B/R

    斯图尔特。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    斯图尔特

    我可以尝试进行仿真。 您是否选择了 FET。 如果是、您可以分享吗?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    斯图尔特

    由于您在几周内未回复、因此我们假设您已解决问题。 再次感谢您使用该论坛。