This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA128:RG 引脚的输出电压

Guru**** 2529560 points
Other Parts Discussed in Thread: INA128, TINA-TI, INA118

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/701616/ina128-output-voltage-for-rg-pins

器件型号:INA128
主题中讨论的其他器件: TINA-TIINA118

您好!

当使用 TINA-TI SPICE 模型对 INA128的直流分析进行仿真时、在增益= 1时、RG 引脚的输出电压为-612.24mV、但我认为预期值为0V。
请问原因是什么?

此致、
加藤

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    这些 INA 类型产品具有内部节点限制、具体取决于输入 CM 电压、REF 电压、增益和差分输入电压。
    通过此链接、您可以下载功能强大的 INA 计算器、该计算器可以检查您是否在线性运行区域中运行您的设计。

    www.ti.com/.../ina-cmv-calc
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、TIM-SAN、

    感谢您的回答。

    我想知道增益= 1时 RG 引脚的电压(RG 引脚为 NC)、而不是输入/输出动态范围。
    在以下情况下,您能否告诉我 RG 引脚的电压?
    我认为 A1和 A2的内部放大器是电压跟随器、因此预期值为0V。
    然而、在模拟直流分析时、RG 引脚的电压为-612.24mV。

    V+  =+12V
    V-  =-12V
    VIN+= 0V
    VIN-= 0V
    REF = 0V
    RGS = NC

    此致、
    加藤

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    有关 INA128中使用的这种仪表放大器架构的更详细说明、请查看 INA118数据表。 它将解释 RG 引脚为何看起来比 GND 低-0.6V。 PSICE 模型与真实器件的行为非常接近。
    如果您现在的问题得到了解答,请选中“客户认为已解决”按钮。 如果将来您有其他问题、您可以重新发布这些问题或提交新的 E2E 帖子。 谢谢。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、TIM-SAN、

    感谢您的解释。

    我明白了。

    此致、
    加藤