This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PGA281:增益不正确

Guru**** 2972500 points

Other Parts Discussed in Thread: PGA281

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/701365/pga281-not-getting-the-right-gain

器件型号:PGA281

大家好!

我使用的 PGA281具有以下配置:

由于我使用的 VSON 为-1.7V、DVDD = 3.3V、因此 G0至 G4的阈值电平为:

VIL_max =(3.3V --1.7V)*0.2 -1.7V =-0.7V


VIH_MIN = (3.3V --1.7V)*0.8 -1.7V = 2.3V

遗憾的是、在我的 PCB 设计中、用于设置增益的数字输入为0.0V 和3.3V、因为我不知道这些电平是相对于 DVDD 和 VSON 的、因此0.0V 不是正确的低电平、而3.3是对高电平的校正。 因此、由于我仍想检查电路是否正常工作、我将所有 G0至 G4设置为3.3V、我应该得到0.172的默认增益。 但是、如果我设置 V1 = 0.1、我应该在输入 Vout =-0.1*0.172 = 17.2mV 的情况下测量-1.83V、因此增益为~18... 您知道吗?如果我设置 G=11111 (保留)、实际上会将增益设置为0.172...

您是否看到我施加到电源引脚的电压有任何问题? 当 G=11111时、我不知道为什么不能获得很大的增益

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    建议您将 VSON 接地并检查增益是否正确。 如果没有 VSON=GND、我认为您无法获得正确的电平转换。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    但是、即使 VSON 连接到-1.7V、 我正在使用的逻辑一电压电平(3.3V)也在允许的逻辑电平范围内、因此我应该获得默认增益...

    我要将 VSON 连接到 GND、并检查它是否正常工作


    问题是我确实需要 VSON 中的负电压、因为我期望差分输出端具有负电压、如果使用 VSON=GND、我计划将 VSON 设置为-0.7V、我认为这将满足低电平阈值。 让我们看看发生了什么。

    如果 VSON=GND,是否会有+/-2.5V 的摆幅?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    有关 PGA281在第6页上的增益代码的信息(表1)几乎是准确的: 增益代码01111将打开所有增益开关(输出增益设置为1)、增益代码11111也将打开所有增益开关(输出增益设置为1.375)、因此很可能无法实现数据表中提到的增益。
    标记为保留的所有其它增益代码将输出其通告增益(尽管标记为保留,但数字内核将它们映射到增益1/8 (或1/8*1.375,取决于输出增益)。
    当 VSOP=+2.5V 且 VSON=GND 时、输出差分输出电压摆幅将为+/-2.3V、因为每个输出上的输出摆幅在任一电源上为100mV。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Tim、您好!

    我将 VSON 连接到 GND、一切都正常... 我实际上不需要 VSON 引脚上的负值。 在开始时、VSON 和 VSOP 应该为-2.5V 和+2.5V、这样我就可以从数据表的表1获得实际增益(但由于设计误差为-2.5V、我实际上得到了-1.7V)、 但将 VSON 连接到 GND 后、我将获得表1的一半增益、这对我来说是可以的。  

    非常感谢您抽出宝贵的时间为您提供帮助