This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA331:REF 引脚

Guru**** 2553450 points
Other Parts Discussed in Thread: INA331, LM7705

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/700003/ina331-ref-pin

器件型号:INA331
主题中讨论的其他器件: LM7705

团队、

我的客户有以下问题:

我相信你们接管了 Burr-Brown INA331。 我需要帮助。 我在数据表第9页中看到、增益由 R1和 R2设置以获得所需增益(在我的示例中、R2为34.8k、R1为4.99k、增益为40)。 我在第9页的图片中看到、连接 R1的 REF 引脚保持断开状态。 如果我在那里连接了接地、会发生什么情况?  

 

我看到此电路出现故障,因此我想知道将此引脚接地是否正常,因为它们将此引脚设计为接地,我想知道它是否正常。

 

我为三个放大器写出了公式、得出的增益为40、其中 REF 引脚接地、34.8k 和4.99k。 因此、我认为我们还可以、除非您的应用工程师建议不要将 REF 引脚接地。

无论如何、请将其转发给您的工程师。 我想我和我在处理方程式后发现的内容分享一下。。。


此致、

Aaron

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Aaron、

    REF 引脚不能保持空闲状态。 在这里、必须施加具有极低源阻抗的合适基准电压。 对于双极电源电压、这可以是0V (信号接地)。 但对于单电源电压、0V 很可能不是良好的基准电压。

    如何为 INA331供电? 单电源还是双极电源电压? 您的输入信号是什么? 共模输入电压是多少?

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    它采用单个5V 电源。 来自 GMR (电阻式感应器件)的输入信号范围为0-120mV。 命令模式应非常低,因为它来自由电压低于2.5V (绝对最大值)的 GMR 器件。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Aaron、

    当由+5V 单电源电压供电时、INA331无法在输出端完全降至0V。 以下仿真显示了在 INA331电路输入端50mV 直流失调电压下具有50mV 幅度的1kHz 正弦:

    如果50mVp 正弦直流偏移电压为80mV、则输出不再保持饱和状态:

    补救方法是使用双极电源电压或至少0.23V 的负电源电压、如 LM7705提供的电压:

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Aaron

    我们尚未收到您的回复、因此我们假设这已回答您的问题。 如果未在下面发布另一个回复。

    谢谢
    Dennis