This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV2780:TLV2780IDBVR

Guru**** 2502205 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/699428/tlv2780-tlv2780idbvr

器件型号:TLV2780

您好!

我们购买了一卷带 TLV2780IDBVR、稳定时间一如既往地长。 我们使用它们很长时间、但他的时间有问题。

我们如何检查它是否是原始的? 我们能否将样片发送给您进行检查?

我们计划长期使用此组件、因此我们需要确保参数不会发生变化、或者如果参数发生变化、我们需要知道这实际上是您的决定

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Elena、

    很抱歉、您看到系统稳定时间发生了变化。 如果您可以附加以下内容、我们将非常有帮助:
    *原理图的相关部分、并稍微介绍一下您的应用
    可接受稳定时间的范围截屏
    *不可接受稳定时间的范围截屏。

    稳定时间不是数据表中的一个可保证参数、因此随着工艺的变化、器件的性能可能会稍有变化。 然而、对于一个具有足够相位裕度的精心设计的稳定系统、您的稳定时间不应变化太大。 我想分析一下您电路的稳定性、并确保您不会刚好处于稳定的边缘。

    保罗
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Elena、

    您是否对设计进行过任何更改? 因为稳定时间在很大程度上取决于增益和容性负载。

    Kai
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们的模式没有改变。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Elena、

    原始设计可能处于稳定边缘、并且器件中的参数稍微发生了变化、因此不再如此。 我们帮助您的最佳方法是提供原理图的相关部分和一些屏幕截图。

    谢谢、

    Paul

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们在同一电路板中检查了旧交付和新交付的一些芯片。 我们看到同一电路板上的输出信号和同一输入信号存在差异。

    部分是 sheme。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Elena、

    感谢您分享您电路的一部分-您能将图像布置得更大一点吗? 我想帮您、但我无法阅读。

    谢谢!
    Paul
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    现在还可以吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的! 谢谢:)

    保罗
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Elena、

    还有一件事-您是否能够提供:
    可接受稳定时间的范围截屏
    *不可接受稳定时间的范围截屏

    我将查看该电路的稳定性、看看是否存在任何潜在问题。

    最棒的
    Paul
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Elena、

    我对您的电路进行了稳定性分析、并有一些问题。 我的仿真仅显示25度的相位裕度、这通常不足以实现稳健的稳定性。 我们的 IC 会将器件参数转换为器件、因此我们建议至少具有45度的相位裕度、以应对器件变化和温度。

    您现在发现问题的原因可能是许多新器件具有一些规格漂移(同时仍符合数据表值)、但现在稳定性有限的电路不稳定。

    要解决此问题、我建议通过简单的修改来调整 C15的值。 现在、我认为它太大了-如果您将该电容器的值降低到大约400pF、您将拥有一个更强大、更稳定的电路。

    查看良好和不良行为的屏幕截图仍然很有用、如果您想获得进一步帮助、这将极大地帮助我们进行诊断。 我已经附加了一个 TINA 仿真、供您查看。

    谢谢、

    Paul

    e2e.ti.com/.../TLV2780_5F00_TIA_5F00_Stability.TSC