您好!
我们购买了一卷带 TLV2780IDBVR、稳定时间一如既往地长。 我们使用它们很长时间、但他的时间有问题。
我们如何检查它是否是原始的? 我们能否将样片发送给您进行检查?
我们计划长期使用此组件、因此我们需要确保参数不会发生变化、或者如果参数发生变化、我们需要知道这实际上是您的决定
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
我们购买了一卷带 TLV2780IDBVR、稳定时间一如既往地长。 我们使用它们很长时间、但他的时间有问题。
我们如何检查它是否是原始的? 我们能否将样片发送给您进行检查?
我们计划长期使用此组件、因此我们需要确保参数不会发生变化、或者如果参数发生变化、我们需要知道这实际上是您的决定
您好、Elena、
我对您的电路进行了稳定性分析、并有一些问题。 我的仿真仅显示25度的相位裕度、这通常不足以实现稳健的稳定性。 我们的 IC 会将器件参数转换为器件、因此我们建议至少具有45度的相位裕度、以应对器件变化和温度。
您现在发现问题的原因可能是许多新器件具有一些规格漂移(同时仍符合数据表值)、但现在稳定性有限的电路不稳定。
要解决此问题、我建议通过简单的修改来调整 C15的值。 现在、我认为它太大了-如果您将该电容器的值降低到大约400pF、您将拥有一个更强大、更稳定的电路。
查看良好和不良行为的屏幕截图仍然很有用、如果您想获得进一步帮助、这将极大地帮助我们进行诊断。 我已经附加了一个 TINA 仿真、供您查看。
谢谢、
Paul