Other Parts Discussed in Thread: LM2904
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LM2904 大家好、
我的客户使用 LM2904进行 OBC 设计、但遇到了如下一个问题。
在一种特殊情况下、将有一个15mA 的电流流、最长持续8ms、流过 PN 以下。 它是否有损坏的风险?
实际上、客户进行了几百次测试、还是挺好的。 但是、由于我们很难在那里找到电流容差、因此需要您的帮助来确认这一点。