This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM2904:LM2904输入范围

Guru**** 2782325 points

Other Parts Discussed in Thread: LM2904

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/700899/lm2904-lm2904-input-range

器件型号:LM2904

您好的支持团队、

我的客户对 LM2904的输入范围有疑问。 数据表指定了绝对最大值 输入电压的额定值为+26V、而不是 V+-(?) V 和 V-+(?) V 根据我的理解、输入电压应保持在电源电压以下以避免任何损坏、LM2904是否集成了内部二极管以钳制输入电压?

如果我的客户使用 V+= 11V、V-= GND、但输入可能超过+11V、但低于+26V、这会导致任何问题或损坏?

谢谢你。

此致、

Wei-Hao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Wei、

    数据表正确:输入电压允许超过绝对最大额定值中指定的正电源电压。

    另请参阅数据表的第8.3.3节。

    Kai
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Wei-Hao、

    这些器件是在一个同样较旧的工艺上进行的旧得多的设计、这意味着您可以以不同于现代器件的方式对这些器件的输入进行操作。

    强化 Kai 的回答-数据表是正确的。 当以 IN-引脚为基准时、输入引脚之间的差分电压可高达26V 或低至-26V。

    保罗
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很好理解、感谢 您的解释

    此致、

    Wei-Hao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    明白了、谢谢。