This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA3692:OPA3692的热指标

Guru**** 2927270 points

Other Parts Discussed in Thread: OPA3692

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/697386/opa3692-thermal-metrics-for-opa3692

器件型号:OPA3692

您好!

我正在查找 PN:OPA3692的热指标、因为它们未列在数据表中。

我正在寻找结至外壳(θ JC)和结至电路板(Theta JB)的热阻以及最大额定结温。

谢谢、
Sam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sam:

    上拉 θ JC 和 θ JB 需要一些时间、但最大额定结温可在绝对最大额定值部分找到、最大工作温度为150C、连续工作结温为140C。

    我将看到我可以做些什么来为您获取热阻。

    此致、

    Robert Clifton

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Sam:

    我忘记了问您希望热阻用于哪种封装?

    此致、

    Robert Clifton
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我正在寻找 ID 包。

    总 PN:OPA3692 ID

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Sam:

    以下是 OPA3692ID 封装的热阻。

    Theta JA-High K = 80.1'C/W
    Theta JC、TOP = 40.1'C/W
    Theta JB = 38.7'C/W
    PSI JT = 8.8'C/W
    Ψ JB = 38.5'C/W
    Theta JC、底部= n/a

    此致、
    Rohit