This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA321:封装更小

Guru**** 2782625 points

Other Parts Discussed in Thread: INA333

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/699757/ina321-smaller-package

器件型号:INA321
主题中讨论的其他器件:INA333

您好!

我正在寻找一个更小的 INA321EA/250封装;数据表中最小的封装是 VSSOP 封装、但我想对于一个具有等效特性但尺寸更小的放大器、也许还有另外一个器件型号?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的菲律宾人:

    采用较小封装的唯一低压 INA 是采用 SON (3x3mm)封装的 INA333、但这是完全不同的器件。 您可能需要查看其特性、以查看其是否适合您的应用。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    菲律宾人

    我们尚未收到您的回复、因此我们假设这已回答您的问题。 如果您需要其他帮助、请在下面发布另一个回复。

    谢谢
    Dennis