This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LPV802:用作逆变器放大器时 LPV802的稳定性

Guru**** 2771175 points

Other Parts Discussed in Thread: LPV802

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/700569/lpv802-stability-of-lpv802-when-it-used-as-inverter-amplifier

器件型号:LPV802

降级器、

当我使用 LPV802作为 逆变器放大器时、我发现它不稳定。 TINA 仿真如下:

输入电容器大约为3pF。 我计算出1/β 的零等于1/(2 *π*3pF*5k)=10MHz。 我认为该电路是稳定的。 但仿真表明它不稳定。 为什么它不稳定? 以及如何使该电路稳定?

这是我的 TINA 文件。

e2e.ti.com/.../LPV802.TSC

此致、

Ricardo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Ricardo
    今晚我将看一下这个、然后再回到您的家。
    卡盘
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Ricardo
    我相信我正在关注您的分析。 根据您对1/B 零点的计算、我完全同意您的观点、即在10MHz 时设置零点不是问题、因为这远远超出了 LPV802的8kHz 单位增益带宽。 您正在应用适当的环路稳定性技术。
    但是、您可能无法正确建模的一件事是在构建反相放大器时连接到放大器输出端的容性负载。 如果您注意到、在我们的数据表中、LPV802具有高于正常开环输出阻抗的电阻、因为它是毫微功耗放大器。 它实际上大约为90kohm。 这意味着、当您将该 RO 值与容性负载相结合时、可以创建一个低得多的零点。 我猜1/2 pi (ro) CL 低于8kHz。 这意味着您的环路增益的接近率为40dB/十倍频程、您会受到不稳定的影响。
    您可以在放大器的输出和容性负载之间放置一个10k 至30k 欧姆的串联电阻器来解决此问题。 只要您不需要驱动高输出电流并且不需要驱动靠近放大器电源轨的电压、通常将串联电阻器和电容负载之间的节点连接到反馈电阻器。 这将为您提供最高水平的直流精度。 否则、您可以将放大器的输出端直接连接到反馈电阻器。 这两种技术都应解决您的不稳定性问题。
    卡盘
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    卡盘、

    感谢你的帮助。

    LPV802的 Ro 为90k 欧姆。  我的设计中的容性负载为20pF。 这两个规格将在 AOL 环路中添加一个额外的极点。 极点为 1/2pi (ro) CL 约为88kHz、因此该极点不会影响 LPV802的稳定性。

    在我的另一个仿真中、我移除 了容性负载并将 Rload 增加到100m 欧姆。 交流分析的结果如下。 在900Hz 时有一个巨大的过冲。

    我可能错过了一些规格。  

    此致、

    Ricardo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Ricardo
    为了进行解释、我需要进一步考虑这一点、但请尝试将电阻器 R1和 R2缩放到1M、您应该会看到明显改善的结果。 作为一款毫微功耗放大器、您不想使用千欧电阻器反馈。 这基本上是输出上的负载、对于该器件来说太小了。
    卡盘
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    卡盘、

    这是我错过的。 我没有意识到小反馈电阻器会影响 LPV802。

    但我仍然想知道反馈电阻器为什么会影响 LPV820的稳定性。 β AOL 和1/β 的稳定性分析似乎不正确。 您能帮助解释这个问题吗?  

    非常感谢你的帮助。

    此致、

    Ricardo