This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM393N 标记

Guru**** 2834805 points

Other Parts Discussed in Thread: LM393, LM393-N

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/699547/lm393n-marking

主题中讨论的其他器件:LM393LM393-N

尊敬的朋友:

数据表中有"LM393N"标记、但实际上我有 "LM393"。

有人能帮你吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Paolo、

    我将您的帖子移至通用放大器论坛、因为这是支持 LM393系列的地方。

    LM393N 是一款采用8引脚 DIP 封装的 LM393比较器。 那么、到目前为止这是正确的。

    您查看的数据表适用于 National 版本(-N)。 有两个版本:TI 版本(LM393,作为 LM393P 订购)和美国国家半导体版本(LM393-N,作为 LM393N/NOPB 订购)。 National Semiconductor 版本仍将具有 National 标识和原始 National 裸片。

    照片中的器件看起来是 TI 版本。 但是、无论是 TI 版本还是 National 版本、它似乎都不遵循当前的标记约定。

    您是否怀疑这不是真正的 TI 器件? 如果是、您能否发送器件底部的照片以及行李箱/行李箱上的装运标签照片?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     尊敬的 Paul:

    非常感谢您的快速回答。

    这是一个旧的购买案例、标签被遗漏了、所以有一个问题。 我们的采购部门找不到它。

    无法识别此部件的日期代码吗?

    此致、谢谢。

    Paolo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    供参考,您可以使用部件标记查找工具来帮助识别: http://www.ti.com/packaging/docs/partlookup.tsp#divline

    ~Leonard

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Paolo、

    生产日期代码似乎不是有效的 TI 生产日期代码。 还有一些其他不一致之处。

    您是否遇到了器件问题?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Paul:

    如果该器件不是 TI 原装器件、我将不使用该器件。

    非常感谢您的回答。