This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA219:LSB 问题

Guru**** 2974170 points

Other Parts Discussed in Thread: INA219, INA226, INA230, INA233, INA231

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/701402/ina219-lsb-question

器件型号:INA219
主题中讨论的其他器件: INA226、 INA230、 INA233、 INA231

有关 INA219、LSB 为10uV。

电流的 LSB 为10uV/10m Ω=1mA、功率的 LSB 为1mA*8.5V=8.5mW、对吧?

我们需要小于0.1mW 的 LSB 功率。

您能否建议 INA LSB 小于0.1uV? Thx。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    HungChe、您好!

    感谢您关注我们的电流感应产品。  遗憾的是、我们的所有数字功率监控器件的分流电压 LSB 大小都大于0.1uV。  我们提供的最低分流电压 LSB 为2.5uV。  这可以在 INA226、INA230、 INA231和 INA233中找到。  不过、如果您可以在分流电阻器值上做出折衷、则可能会获得更好的功率分辨率。  或者、您可以考虑获得一个模拟输出解决方案、该解决方案可以馈入单独的 ADC 以获得更好的分辨率。  然而、这需要更多的布板空间、而且成本也可能更高、这是可以理解的。