This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMV331-Q1:输入失调电压

Guru**** 2513185 points
Other Parts Discussed in Thread: LMV331-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/697029/lmv331-q1-input-offset-voltage

器件型号:LMV331-Q1
你好
在 lmv331-Q1的数据表中、7mV 的失调电压是多少?IN +、IN 输入的每个引脚的失调电压?
还是介于 IN+和 IN-之间的失调电压?
它的概念是否与通用运算放大器的偏移相同?
请帮我!!
太可怕了!
此致
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    也是如此

    失调电压的建模方式与放大器相同。 对于 lmv331-Q1、偏移为7mV 意味着比较器输出将改变状态的决定点在+/- 7mV 的范围内。  一个模型看起来像是一个与一个连接到同相输入的测试电压串联的电压源。

    卡盘

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您的支持!!