This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMH6401:输入电阻的变化

Guru**** 2503365 points
Other Parts Discussed in Thread: LMH6401

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/699453/lmh6401-variation-of-input-resistance

器件型号:LMH6401

大家好、

我是一名 FAE、为日本的一些工业公司提供支持。

我的客户使用 LMH6401、他询问了以下问题。

  • 输入电阻是否随长期变化而变化?
    例如、如果 LMH6401具有85Ω μ A、它是否会保持85Ω μ A 的持续时间?
  • 输入电阻是否随温度变化?  
  • 您是否有输入电阻的实际变化数据?

我很期待收到您的回复。

此致、

Shota Mago

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Shota-San、

    要回答您的问题:
    我认为、除非您在数年内对输入施加电气过载、否则 LMH6401差分输入电阻应保持相当恒定。
    2.是的、输入电阻将随温度的变化而变化、与任何给定的电阻器一样、具体取决于用于构建电阻器的材料的温度系数。
    3.您是否在寻找不同温度或不同器件输入电阻的实际变化数据?

    此致、
    Rohit
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rohon-San、

    感谢您的快速回复。

    我的问题  几乎得到了解决。

    至于变体数据、我将检查客户并告知您。

    最棒的餐厅

    Shota Mago

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Rohon-San、

    就变化数据而言、客户希望输入电阻器的制造可变性。

    此外、您能否提供用于构建电阻器的材料的温度系数?

    Thans、感谢您的合作。


    最棒的餐厅
    Shota Mago
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Rohon-San、

    是否可以在6月26日前提供变化数据和温度系数?
    感谢您抽出宝贵的时间与合作。


    此致、
    Shota Mago