This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMP91000:LMP91000EVM/ADC161S626 SPI 接口、Arduino 到期

Guru**** 2391415 points
Other Parts Discussed in Thread: LMP91000EVM, ADC161S626

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/700681/lmp91000-lmp91000evm-adc161s626-spi-interface-with-arduino-due

器件型号:LMP91000
主题中讨论的其他器件: ADC161S626

你好

我正在使用 LMP91000EVM 并尝试读取电压输出数据。

我能够使用 i2c 通信更改寄存器、但无法读取从连接到 Arduino ICMA 连接器中 MISO 引脚的 DOUT 引脚输出的数据。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Prakshaal、

    请先对 SPI 代码执行完整性检查。 您是否有另一个具有 SPI 的器件、您可以在其上测试 SPI 例程?

    开尔文
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Kevin、

    感谢你的答复。
    遗憾的是、我没有任何其他具有 SPI 例程的器件。

    我只想将偏置扫描电压从-0.6V 映射到0.6V 以及 Vout。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Prakshaal、

    这是您第一次尝试此 SPI 例程吗? 我强烈建议先在简单的器件上验证 SPI 例程、以便您可以轻松地缩小问题范围。 ADC161S626只是一款 ADC。 如果您在 ADC 的输入端看到电压、则应该能够读取非零值。 您是否已检查 ADC 是否已正确通电?

    开尔文