This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[FAQ] [参考译文] [常见问题解答] INA250:能否将 INA250内联并与 PWM 信号搭配使用?

Guru**** 2513185 points
Other Parts Discussed in Thread: INA250, INA240, INA253

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/700873/faq-ina250-can-i-use-the-ina250-inline-with-a-pwm-signal

器件型号:INA250
主题中讨论的其他器件: INA240INA253

能否将 INA250内联并与 PWM 信号配合使用?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    不建议使用 INA250通过 PWM 输入进行直列式电流测量。  请查看 INA240、尤其是适用于此类应用的 INA253。

    快速边沿脉冲虽然不会损坏器件、但会导致输入 ESD 单元非常短暂地导通。  通过 ESD 单元产生的热量非常小。 通常情况下、这是可以的、但从 PWM 提供持续的高频脉冲会导致器件随着时间的推移而升温。  对 INA 输入端的信号进行滤波将减慢边沿速度并提供更好的运行条件。

    相关 E2E 主题:



    TI 对应用帮助或客户产品设计不做任何保证和义务。 您对与您的产品相关的所有设计决策和工程、包括与 TI 产品应用相关的决策负全部责任。 通过提供技术信息、TI 不打算提供或提供有关您的设计的工程服务或建议。