This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM348:升级到更高版本的芯片

Guru**** 2930350 points

Other Parts Discussed in Thread: UA741, TLV1702, LM393, LM324, OPA192, LM358

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/699559/lm348-upgrading-to-later-chip

器件型号:LM348
主题中讨论的其他器件:UA741TLV1702LM393LM324OPA192LM358

您好!

我目前正在使用 LM348N 进行旧设计、并希望升级此芯片。 我知道这款芯片基于旧的 UA741、不受欢迎、因为它不会摆动到接近于零。

下面我有一些问题:

1) 1)比较器的输出是打开/关闭 N-FET 栅极。  您是否会建议为此使用推挽输出、我是否需要使用上拉或下拉电阻器?

2) 2)我是否正确地记住、不建议将 LM348N 之类的放大器用作比较器、更好的做法是在比较器应用中使用比较器?

3) 3)我稍微修改的要求如下:

*双封装

*比较器  

*电源电压-12V 和+12V

*输出-推挽式、因为我想打开/关闭 N-FET 栅极

4) 4)我尝试选择了几个比较器、但我不确定它们是否正确、因为我在运算放大器上比较弱:

* LM393M/NOPB

* LM2903M

期待您的重播和任何输入。

谢谢、

罗克曼46.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    罗克曼、您好!

    我们还没有在24V 上运行的推挽比较器。 这可能是最初使用运算放大器的原因。

    我们所有大于24V 的比较器都是集电极开路输出、这需要一个上拉电阻器。 最常见的是 LM393系列或 TLV1702。

    图腾柱(R-R)输出的优势在于它可以提供电流以更快地开启栅极。 否则、栅极驱动的速度将取决于栅极电容和上拉电阻器值的时间常数。 图腾柱和集电极开路输出之间的低转速相同、因为两者都有一个晶体管驱动至 V-。 图腾柱输出将允许 MOSFET 对称导通和关断时间。

    LM393系列是 LM324运算放大器系列的比较器版本。 幸运的是、双路比较器和双路运算放大器具有相同的引脚排列、因此可以在升级/更新时提供最大的灵活性。

    8月底、我们将介绍40V 推挽输出。 样片应于7月底提供。 如果您有兴趣、我可以让他人与您联系。

    我们通常不建议将运算放大器用作比较器、因为输入钳位存在问题、尤其是在高电压精密器件上。

    请参阅本演示的第8页:

     https://training.ti.com/sites/default/files/docs/2104%20-%20Comparator%20Applications%204.pdf

    OPA192是一种特殊的高电压运算放大器、其中提到它可以用作比较器(请参阅数据表的24-25页)。

    我不推荐使用运算放大器 LM358系列、因为它在驱动高阻抗负载(如栅极)时需要一个连接到 V-的下拉电阻器、因为它是"独特"的输出级、如果它没有提供足够的电流、会导致输出在高于 V- 1V 时浮动。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的回复。

    下面是我尝试实现的目标。  我认为我的比较器和运算放大器选择是正确的、但我不确定我的电路设计是否正确。  您能否提供任何设计建议。

    该电路的功能为:

    *如果(POT 电压>+0.25V)、则为 ADC 1提供 POT 电压。

    *如果(POT 电压<-0.25V)、则为 ADC 2提供 POT 电压。

    谢谢、

    罗克曼46.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    OPPS 在 U2接线上发现错误。  下面是修订后的电路:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Rocketman、

    我相信您的设计将能够控制连接到 ADC1和 ADC2的 FET。 请确保您未超过 FET 的 Vgs 限制、正如我在 ADC2的底部实现中看到的、您将施加10V、而在 ADC1的顶部实现中、您将施加5V。 我还建议根据您的输入条件创建逻辑表、以确保您获得预期的输出。

    谢谢、
    Jaskaran