This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] XTR116:有关基于 XTR116设计2通道2线4至20mA 有源环路的问题

Guru**** 2813445 points

Other Parts Discussed in Thread: XTR116

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/700700/xtr116-an-issue-about-designing-a-2-channel-2-wire-4-to-20ma-active-loop-based-on-xtr116

器件型号:XTR116

你(们)好

我对使用 XTR116有问题、我非常感谢您就此提出建议

在大多数文档中、我发现 XTR115/6/7器件适用于在发送器之外具有独立远程电源的双线无源电流环路。

我的问题是使用 XTR116设计一个2通道、2线4至20mA 有源发送 器、它使用板载24V 隔离式电源辅助为电流环路供电。

此原理图是否适合该问题?