This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[FAQ] [参考译文] [常见问题解答] INA199:INA199A、INA199B 和 INA199C 器件之间有何差异?

Guru**** 2925550 points

Other Parts Discussed in Thread: INA199

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/700792/faq-ina199-what-is-the-difference-between-the-ina199a-ina199b-and-ina199c-devices

器件型号:INA199

INA199有多个版本、以 A#、B#和 C#结尾。 不同版本之间有何不同?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    瞬态稳健性和 ESD 额定值。  如果您要创建新设计、我们建议您使用 INA199B 或 INA199C 器件。

    该器件的 B 和 C 版本与 A 版本具有不同的 ESD 单元。  C 版本比 A 或 B 版本具有更好的增益误差。

    请参阅 此主题 了解更多说明。

    此外、请参阅 TIDA-00302 、了解有关使用无源组件防止电流感应放大器上出现瞬变的更多信息。