This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA302:DS?中的警报延迟拼写错误

Guru**** 2899250 points

Other Parts Discussed in Thread: INA302

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/700002/ina302-alert-delay-typo-in-ds

器件型号:INA302

INA302数据表中的 t DELAY 公式(EQ 2、第7.3.2节)是否有拼写错误?  我似乎无法获得该示例中使用的相同结果。  Vth 应为1.22V、ID 似乎为5uA (仅使用电气特性中的典型值)、但在运行给定示例时、我不会获得相同的结果(492pF)。  示例是错误的-或方程式-还是我做了错误的事情?

谢谢、

Dan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Dan、您好!

    感谢您深入了解该论坛。 我评估了数据表中的公式2、也无法复制492pF 结果。 因此、在接下来的工作日、我将与我的团队分享此问题、并确定公式是否仍然有效、计算结果是否错误、或者公式中是否有一个术语意外遗漏。 由此给您带来的不便、我们深表歉意。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Dan、您好!

    我与 INA302的设计负责人进行了核对、他说公式正确、有人对计算进行了僵尸。 假设 Vth = 1.22V 且 ID = 5uA、则应获得30.7pF 的值。