This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA138:INA138

Guru**** 2526700 points
Other Parts Discussed in Thread: LM4950, INA138, INA170

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/699820/ina138-ina138

器件型号:INA138
主题中讨论的其他器件:LM4950INA170

Hallo、

我使用 INA138 (IC6)来测量音频放大器(LM4950)的输出电流。  电流为正弦、振幅为100mA、在分流器 R16上产生 100mV 的正弦电压。
测量工作正常、但输出信号无变化会产生很大的温漂。 如果 INA138的温度上升约20K, 则 Imess 的漂移 大于-15%???。

INA 上的共模电压(Vin+和 Vin-)超过3V。

是否有人遇到 过相同的问题?

感谢您的回答。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Mirko、

    采用 INA138的电路仅在单极范围内工作、并且只能正确测量正弦的半波。 在另一个半波期间、INA138的输出进入饱和状态并显示一个无效的、未指定的输出信号。 R5//C17获取适当输出信号和无效输出信号的平均值。 这就是您看到测量信号如此高漂移的原因。

    Kai
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mirko、

    感谢您选择在设计中使用德州仪器。  Kai 提出了一个有效点、因为 INA138是一款单向器件、只测量正向电流。  如果要测量双向信号、则需要使用下图所示的设置(如果要测量到 SAR ADC、还应考虑在 INA138的输出端放置缓冲器)。  或者、您也可以将 INA138替换为用于双向测量的类似器件、即 INA170。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Patrick:
    感谢您的回答。 但是、使用 INA138来感测双向电流是输出信号温度漂移的原因吗?

    此致
    米尔科
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Kai、

    感谢您的回答。 但在 INA138 (8.2.4)的数据表中描述了双极电流测量、而没有提到温度漂移。

    最好的 reagards Mirko
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Mirko、

    您的电路无法感应双向电流! Patrick 建议的电路可以实现这一点。

    Kai
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Kai:

    我知道、我的电路无法感应双向电流。 在我的应用中、我只想知道整流输出电流的平均值(因此、R5/C17)、对于这个值、此电路起作用。
    您是否真的认为、以这种方式使用 INA138会导致较大的温度漂移?

    此致
    米尔科
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的、当然!

    Kai
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Kai:

    我认为,我找到了一种防止输出温度漂移的解决方案。 当我在 INA138的输出之间切换二极管 LL4148时
    (引脚1)和 R5||C17、则漂移消失。

    此致
    米尔科
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Mirko、

    是的、这可以减少漂移。

    Kai