This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 直流2V 输入的运算放大器

Guru**** 2876600 points

Other Parts Discussed in Thread: TLV9002, TLV170

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/700561/op-amp-for-dc-2v-input

主题中讨论的其他器件:TLV9002TLV170

您好、先生、

   我想将运算放大器用作电压跟随器和电压逆变器、输入为直流2V、  您会为我的应用推荐哪一款 TI 运算放大器?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Michael、

    我建议查看我们的反相放大器指导手册、了解如何设计满足您在 www.ti.com/.../sboa270.pdf 上所述需求的电路

    您需要将增益设置为1以创建电压跟随器功能、拓扑将发生电压反相。 为此、您需要为运算放大器提供双电源。

    您的系统的电源电压是多少? 如果您具有低电源电压(小于7V)、我建议您使用 TLV9002。 对于更高的电源电压、TLV170是一个不错的选择。

    希望这有所帮助、
    Paul