This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM2901:LM2901M 似乎具有较大的偏移

Guru**** 1826200 points
Other Parts Discussed in Thread: LM2901, OPA4322
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/700644/lm2901-lm2901m-appear-to-have-large-offset

器件型号:LM2901
主题中讨论的其他器件: OPA4322

我在使用 LM2901M 时遇到了一些问题、尽管数据表指定了+/-3mV、但该 LM2901M 似乎具有至少165mV 的失调电压。

这是电路的7.2V 输入、这会导致输出发生不稳定的振荡。 7.1V 时为低电平、7.3V 时为高电平。

您能否找出电路中缺少的东西、或者 LM2901M 是否确实具有如此大的偏移?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Jacob、

    超出 LM2901的共模输入电压范围。 该芯片只能处理不超过3.3V-1.5V=1.8V 的输入电压。 但 OPA4322可提供高达3.2V 的输出电压! 您可能需要一个可以输入轨到轨的比较器。

    Kai
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    可以了。 谢谢!