请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LM2901 主题中讨论的其他器件: OPA4322
我在使用 LM2901M 时遇到了一些问题、尽管数据表指定了+/-3mV、但该 LM2901M 似乎具有至少165mV 的失调电压。
这是电路的7.2V 输入、这会导致输出发生不稳定的振荡。 7.1V 时为低电平、7.3V 时为高电平。
您能否找出电路中缺少的东西、或者 LM2901M 是否确实具有如此大的偏移?
谢谢!