This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WEBENCH®︎工具/LMP91000:如何使用 LMP91000EVM 连接 Arduino

Guru**** 2391415 points
Other Parts Discussed in Thread: LMP91000, LMP91000EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/697636/webench-tools-lmp91000-how-to-connect-arduino-due-with-lmp91000evm

器件型号:LMP91000

工具/软件:WEBENCHRegistered设计工具

我想使用 Arduino Due 和 LMP91000EVM (即 LMP91000的评估模块)执行循环体积测量。  

我也在 GitHub 上找到了一些库、但由于缺少详细信息、无法连接。 我没有 SPIO4板。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Prakshaal、

    对于 LMP91000EVM、我们不支持 Ardunio。  您能为我提供有关您的问题的更具体的详细信息吗?  

    您是否能够使用 I2C 读取寄存器?

    作为调试的通用指南:

    我建议将问题分解为更小的部分、并一次调试一个块。  从您知道它应该起作用的角度开始、然后

    从那里。

    开尔文

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您的回答。

    如何在不使用 SPIO4板的情况下使用 LMP91000EVM?

    我之所以选择 Arduino、是因为它支持 I2C 通信、并且正在构建独立系统从 Vout 读取数据。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Prakshaal、

    您应该能够使用 SPIO4板与 LMP91000通信。 请阅读用户指南:

    www.ti.com/.../snau121a.pdf

    请密切注意原理图注释。

    一天结束时、您将使用 I2C 读取/写入 LMP91000寄存器。 将 Arduino I2C 引脚连接到 LMP91000。
    首先读取寄存器。 查看您是否至少可以首先读取寄存器。 LMP91000数据表中提供了有关寄存器 BTW 的更多信息。

    开尔文
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您的回答。

    我能够读取和写入寄存器、并且希望使用三电极设置来执行循环电压测量、这不是一个传感器、而是三个电极。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这就是我要复制的内容。

    ieeexplore.ieee.org/.../stamp.jsp

    我按照本文中的说明进行了配置、各种寄存器值为

    状态:1.
    TIACN:14.
    REFCN:3D
    MODECN:3.

    同时随附代码。

    我得到的 Vout 为54、Vref 为55、它不变。

    e2e.ti.com/.../LMP91000EVM_5F00_Config_5F00_test1.rtfe2e.ti.com/.../1157.08095460.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我发现 Arduino 代码有问题、现已随附更新的代码。

    e2e.ti.com/.../LMP91000EVM_5F00_CONFIG_5F00_TEST2.rtf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Howdy Prakshaal、

    我很高兴您发现了这个问题、并为后代提供了解决方案。 我知道要关闭这个线程。

    此致、
    Matt
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢你的帮助。