This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO121:ISO121单电源

Guru**** 2771175 points

Other Parts Discussed in Thread: ISO121, AMC1300, AMC1301

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/700444/iso121-iso121-single-power-supply

器件型号:ISO121
主题中讨论的其他器件: AMC1300AMC1301

您好!

我的应用是测量50欧姆的电流源(200nA 至10uA)、隔离电压为3KV 及以上。  我已选择 ISO121作为额定5kV 直流隔离栅的隔离放大器。

我的问题:

ISO121需要+-15V 电压、由于隔离层高于3KV、我必须使用非常嘈杂的直流/直流转换器。 ISO121是否支持+15V 的单电源、我可以使用+-15V? 我目前正在使用直流/直流转换器、噪声约为40mV。 由于我的输入信号很小、我需要降低噪声以实现良好的 SN 比。

2.数据表中建议的增益调整是1k Ω(R1)的输入、该电阻是否可以更改为100k Ω? 对于5的增益、感应电阻是否应更改为200kOhm?

谢谢

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Clifton、

    欢迎来到我们的 e2e 社区! 很抱歉告诉您、ISO121在单电源下无法正常运行、您需要+/-VS1和+/-VS2上至少+/-4.5V、如数据表第1页和第2页所述。 ISO121的增益也固定在1V/V (见第2页的增益)、图4b 的增益修整仅用于小量程调整。 ISO121之前的精密增益块将是您的最佳选择。 您还可以查看 AMC1300或 AMC1301 -它们是较新的隔离放大器、可提供更高的隔离额定值。 它们还由单电源供电、这可能会使您的设计更简单一些。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Tom、

    感谢您的建议。 我将在 ISO121之前实施低噪声运算放大器。 AMC1300或 AM1301的隔离电压远低于1500VDC、这不符合我的要求。

    此致
    克利夫顿