This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LPV821:lpv821,我想将 LPV821用作4-20mA 信号测量,如下图所示,sna978a,无线传感器模式,如何实现无线测量,设备/传感器测量4-20mA 的方式是什么,非常感谢~

Guru**** 1546410 points
Other Parts Discussed in Thread: LPV821
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/699397/lpv821-lpv821-i-want-to-uselpv821-as-4-20ma-signel-measure-as-the-picture-below-snoa978a-wireless-senser-mode-how-could-i-achieve-the-wireless-measure-what-is-the-way-device-senser-could-measure-the-4-20ma-many-thanks

器件型号:LPV821

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Andrew

    这是一个有趣的应用。  我认为这将起作用、因为您绘制的电路在线路顶部浮动、并监控环路的电流。  今天晚些时候、我将为您准备一些东西、明天是最坏的情况、然后为您布置一个电路。

    卡盘

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    卡盘

    非常感谢~,我的电子邮件:Andrew.liu@wpi-group.com
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Andrew

    您需要什么闭环带宽。 lpv821具有8kHz 的单位增益带宽。

    我使用的增益越多、电路将具有的闭环带宽就越小。 但是、使用更高的增益允许我使用更小的分流电阻器值、从而更大限度地降低环路电压损耗。 例如、如果我应用100V/v 的增益、闭环带宽将为80Hz。 我不相信电流会在高频率下发生变化,但我想在提出建议之前获得您的输入。

    卡盘

    从我的 iPhone 发送

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Andrew

    以下是您将如何实现的基本概念。  您创建的无线感应节点基本上是在环路总线线路上浮动的。  在本示例中、我假设是为传感器变送器供电的24V PLC 电源。  非反相放大器配置足以满足此应用、如我在该图中所示。  您只需在分流电阻器的传感器发送器侧连接电池接地端、该电阻器用于感测回路电流。  我选择了100V/v 的增益、但可以根据带宽要求和您愿意在环路上承受的压降来调整增益。  希望您能够看到我的附加电路。  如果没有、我将再次上传。

    卡盘

    e2e.ti.com/.../wireless-loop-sensing.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Chuck

    我得到  了连接的电路、非常感谢~