This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM293:与温度成函数关系的输入共模电压范围

Guru**** 2506505 points
Other Parts Discussed in Thread: LMV393, TLV3702, TLV3202

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/700232/lm293-input-common-voltage-range-as-a-function-of-temperature

器件型号:LM293
主题中讨论的其他器件:LMV393

您好!

我在随3V3提供的设计中使用 LM293DGK。  

我想知道您能否向我发送一条与温度成函数关系的共模输入电压范围曲线?

(实际上、它在85°C 时被写入 Vcc-2V 最大值、但它是如何随温度变化的?)

我可以使用具有相同引脚的比较器来实现更高的 VCM、LMV393、但在5V 而非3V3……

感谢您的支持。

此致

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Cedric、

    遗憾的是、我们没有关于共模输入电压范围随温度变化的曲线。 但是、该器件在-25°C 至85°C 的温度范围内具有 Vcc-2V 的最大输入共模电压  您可以查看 TLV3702 TLV1702、 TLV3402和 LMC6772等器 件、以获得更大的输入共模范围。 如果您需要更快的器件、 可以选择 TLV3202。

    此致、

    Jaskaran