This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA169:带有 MSP430F5329的 INA169

Guru**** 2384020 points
Other Parts Discussed in Thread: INA169, LMP8645, LM324
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/699924/ina169-ina169-with-msp430f5329

器件型号:INA169
主题中讨论的其他器件: LMP8645LM324

您好!  

因此、问题在于、当使用 ADC 进行测量时、INA169的增益将根据采样保持时间而变化。 正如我所理解 的、这与 INA169具有电流输出且其增益由 RL 控制这一事实有关。 在采样时 RL 阻抗将发生变化、因此增益不能按预期预测。 这就是我的感受。 我的设计是数据表中显示的设计的准确副本。 INA 输出直接从 RL 进入 ADC 输入。 此外、在使用万用表进行测量时、我遇到了一个奇怪的干扰。 在运行期间测量完 RL 两端的电压后、INA 会更改其增益。 即使在关闭电路后、增益也会保持高于预期值。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Werner、您好!

    我不认为 INA169是这里的问题、而是后续电路。 什么 ADC 连接到 INA169的输出端? ADC 的输入期望什么接口电路? 您是否考虑过将滤波器电容器并联到 RL? 您是否阅读过数据表的第8.2.1节("缓冲输出以驱动 ADC ")?

    Kai
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Werner、您好!

    感谢您考虑在设计中使用德州仪器。  正如您提到的、直接连接到 ADC 时可能会出现增益问题(数据表中的图需要更新)。  这是因为 ADC 输入阻抗。  如果输入阻抗不足以大于 RL、则 ADC 可能会从 INA169输出电流的很大一部分中筛除。  要纠正此问题、您需要使用缓冲器。 如果您在电路板空间方面遇到困难、您可能需要考虑 LMP8645、它是一种包含输出缓冲器的类似架构。

    除了缓冲方面、我们通常建议在 SAR ADC 的输入端放置一个电荷桶滤波器。  这有助于在 ADC 开始采样时稳定 ADC 输入/电流分流监控器输出。  我们实际上有一个您可以下载的计算器、它将帮助您确定用于滤波器的适当值。  可在此处找到:  

    http://www.ti.com/tool/analogue-engineer-calc?keyMatch=analogue%20engineers%20calculator&tisearch=Search-EN-Everything

    该计算器实际上包含许多其他工具、因此要导航到滤波器计算器、请按照下图进行操作:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢。 我目前正在测试 LM324、因为这是我手头的 LM324。 我发现我没有使用电容器、并且读数很差。 我将考虑改用您建议的 LMP。 它看起来很棒。 再次感谢您的详细解释。