This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMP91000:将 TIA 放大器用作差分放大器

Guru**** 2537140 points
Other Parts Discussed in Thread: LMP91000

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/700403/lmp91000-using-tia-amplifier-as-differential

器件型号:LMP91000

您好!

我目前正在从事一个使用电化学传感器的项目、但我不想立即排除未来使用催化型或半导体类型传感器。  这可能是一个尚未经过测试的外来用户案例、但我认为有必要询问我是否可以将 TIA 放大器用作差分放大器(就像它只是一个运算放大器)。  我已经为我要做的事情添加了一张粗略草图的图像。  您能否验证我是否可以在此配置中使用 LMP91000?  以这种方式使用 LMP91000时、我是否需要了解任何注意事项?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Barnesy、
    您提出的用例未使用 LMP91000器件进行评估。 我们无法对非预期用例进行评论或建议。 我建议对您的差分放大器使用分立式实施,因为 Vref 输入应与直流信号一起使用,并且可能是动态信号进入内部的一些限制(例如去耦电容器)。

    TI 拥有广泛的运算放大器产品系列、如果您知道您的系统要求、您可以从以下链接开始:
    www.ti.com/.../overview.html

    此致、
    何塞