This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] THS3001:ESD 额定值?

Guru**** 2817085 points

Other Parts Discussed in Thread: THS3001

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/699331/ths3001-esd-ratings

器件型号:THS3001

您好!

在 THS3001的数据表中找不到 ESD 定义、您能提供它吗? 谢谢你。

BRS

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Jerry、

    让我来查找此器件的 ESD 信息、并尽快返回。

    此致、
    Rohit
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Jerry、

    以下是 THS3001的 ESD 信息。

    HBM = 1000V
    CDM = 1500V

    此致、
    Rohit