This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMP91000:LMP91000和 LMP91002问题

Guru**** 2782575 points

Other Parts Discussed in Thread: LMP91000, LMP91002

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/700359/lmp91000-lmp91000-and-lmp91002-questions

器件型号:LMP91000
主题中讨论的其他器件: LMP91002

 LMP91000LMP91002之间有何区别

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Shawn、

    这两种产品大体相当相似。 它们之间的主要差异如下所示:

    偏置与非偏置传感器:LMP91002是一款适用于非偏置气体传感器的信号路径解决方案,例如适用于 H2S 和 Co 的传感器 LMP91000是适用于更广泛类型的传感器/气体的更通用器件。 请查看可在每个产品页面右侧找到的 Webench 设计工具。 根据您的应用、它提供了教程以及每种气体传感器的推荐选择。
    电源电压范围:LMP91000的电源电压范围为2.7V 至5.25V。LMP91002的电源电压范围为2.7V 至3.6V
    3.温度传感器。 LMP91000具有一个温度传感器、可与 VOUT 引脚中的气体传感输出进行多路复用。 LMP91002没有此功能。

    此致、
    何塞