This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA3221:VPU 引脚电压范围

Guru**** 2791165 points

Other Parts Discussed in Thread: INA3221

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/700108/ina3221-vpu-pin-voltage-range

器件型号:INA3221

您好!

我正在监控 INA3221中的3.3V、1.1V 和1V 电源轨。  

我想知道 VPU 的电压范围以及是否有任何建议的连接。

是否可以将 VPU 连接到1.8V 电源轨、然后将 PV (电源有效)上拉至 VPU? 我作为 INA3221警报引脚与1.8V 逻辑控制器连接、我希望在我们的设计中将 VPU 连接到1.8V。

是否允许此配置。 请提供建议。

此致

Sushruta

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Sushruta、

    感谢您考虑在设计中使用德州仪器。 我们正在调查您的问题、并将在下一个工作日(周一开始、美国山区时区)再次与您联系
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    正在等待您的回复。

    此致
    Sushruta
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Sushruta、

    我与我们的设计团队进行了检查、只要您的 INA3321在适当的电源电压下运行、那么将 VPU 连接到1.8V 并在 VPU 和 PV 之间放置一个上拉电阻器应该是可以的。