This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA226:最大测量电压

Guru**** 2803255 points

Other Parts Discussed in Thread: INA226

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/700011/ina226-maximum-measuring-voltage

器件型号:INA226

您好!
我想使用 INA226来测量一个达到大约42V 的电池电压。 在 IC 数据表中、最大测量电压为36V。 因此、我在使用该 IC 时会遇到一些问题? 您知道如何使用 INA226来测量大于36V 的电压吗?
谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Tiago、

    感谢您考虑在设计中使用德州仪器。  我建议查看以下 TI 参考设计: 设计1设计2。  这些文档将向您展示修改 INA226以获得更高的总线电压所需的额外电路以及设计这样一个系统所需的相关计算。