This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV3541:提供 AD8615AUJZ-R2替代产品

Guru**** 2589280 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/700231/tlv3541-ad8615aujz-r2-replacement-availability

器件型号:TLV3541

你(们)好

我正在尝试用 TLV3541IDBVR 替换 AD8615AUJZ-R2。

我们将作为替代器件与您联系。

(将使用1.8V 115mA_max、3.3V 95mA_max、5V 50mA_max 可变电源轨。)

电流规格可以稍微降低。

就带宽而言、ADI 产品为20MHz、而 TI 产品 TLV3541IDBVR 为250MHz。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    我不确定我是否理解这个问题。 我们是否可以为您提供任何帮助?