This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLC2262:与 TLC2262/4最接近的单路运算放大器是什么?

Guru**** 2632155 points

Other Parts Discussed in Thread: TLC2262, OPA196, TLC2274, TLC2272, TLC2264, TLV2371

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/699992/tlc2262-what-is-the-closest-single-op-amp-match-to-the-tlc2262-4

器件型号:TLC2262
主题中讨论的其他器件: OPA196TLC2274TLC2272TLC2264TLV2371

您好!

我在设计中使用了很多 TLC2262/4。  我发现自己需要单个运算放大器、但该系列中似乎没有一个。  TI 是否有另一个规格非常相似的封装运算放大器?  我需要它在10V 单电源下运行、我希望 TLC2262/4系列具有低功耗、低失调电压、轨到轨输出。

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Brian、

    请注意、我之所以编辑此帖子、是因为我提到了 TLC2272/TLC2274、这是不正确的。 然而、OPA196将成为 TLC2262的一个很好的单路运算放大器替代产品。

    您可能会得到 一些建议!

    TLC2262/TLC2264是一款稍旧的放大器、您现在可以从单个放大器获得相似的性能、同时运行电流要低得多。 我建议查看 OPA196。 它是去年发布的较新产品:

    对于大多数参数、电气性能达到或超过 TLC2262/TLC2264的性能。

    OPA196具有 轨到轨输入和输出、并且提供 多种不同的封装类型。

    此致、Thomas

    精密放大器应用工程

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Brian、

    Thomas 给了您一个很好的建议、我会再补充一个- TLV2371也值得一看。 偏移电压稍高、但规格相似。

    保罗