This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LPV812:振荡

Guru**** 2895520 points

Other Parts Discussed in Thread: LPV812

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/699771/lpv812-oscillating

器件型号:LPV812

您好!

我们对客户的 LPV812运算放大器振荡有疑问。

■问题
我们尝试使用 LPV812构建以下电路。
此应用需要以低功耗运行、以实现电池运行。

但 LPV812的输出在我们的原型板上振荡。

您能否告诉我们该电路为什么会振荡?
避免振荡的解决方案是什么?

实际上、可以通过添加一个额外的电路来抑制该振荡、
但这需要额外的成本。 因此、我们希望确保它与该原理图正确配合使用。

同时、我们尝试将该运算放大器替换为另一家制造商的放大器、
即使没有额外的电路、它也不会振荡。

■客户原理图

此致、
Seishin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Seishin、

    为了使 LPV812的电源电流保持极小、LPV812的内部电路具有极高的欧姆值。 因此、该芯片还具有非常高的开环输出阻抗。 这可能与来自电缆或1:1示波器探头的负载电容发生冲突。 如原理图所示、输出端阻尼为10K/100N 的缓冲器可以稳定 OPAMP。

    您还应将滤波器电容器从 OPAMP 的+输入端连接到信号接地端。 但是、哎呀、这甚至会进一步增加成本... :-)

    Kai
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Seishin

    在数据表的后面有一个很好的小部分内容,用于解释放大器在驱动容性负载时为什么会振荡。 为了提高您的电路性能、请移除100k 电阻器并替换 为短路电阻器。 接下来、将100欧姆电阻器更改为大于10k 欧姆的值。 介于10k 和50k 之间的值应允许您驱动任何您想要的花。 您所用的可选零部件应该不需要。

    对于其他未振荡的器件、如果这些放大器具有更高的静态电流、我并不感到惊讶。 电容负载驱动能力是降低功耗的折衷方案。 但添加一个电阻器应该可以为您解决该问题。

    卡盘

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好、Chuck、

    缓冲器是一个非常好的选择。 我很惊讶地看到它在仿真中有多好。

    Kai
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Chuck 和 Kai:

    非常感谢。

    我知道。

    此致、
    Seishin