This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TINA/Spice:OPA847 PSpice 仿真

Guru**** 2511985 points
Other Parts Discussed in Thread: TINA-TI, OPA847, TLV9002, TLV9062

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/699084/tina-spice-opa847-pspice-simulation

主题中讨论的其他器件:TINA-TIOPA847TLV9002TLV9062

工具/软件:TINA-TI 或 Spice 模型

大家好、我对 OPA847有一点疑问。 我想让我的电路具有增益和频率响应、我得到的结果与文章中显示的结果不同。 请帮帮我  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wilfrid、

            根据提供的信息、我看到您正在尝试构建反相衰减器电路。 RC 滤波器使该电路进行交流耦合。 因此、在直流时、它只是开路。 在交流电下、您应该期望增益为20log (5/10)=-6dB。 你明白了吗? 如果您可以分享您的波特图和以上文章的链接、我应该能够进一步为您提供帮助。  

    此致、

    Bala Ravi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这是我得到的、我认为是正确的

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    这是我得到的结果、我认为这是不对的
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    kpubs.org/.../articleMain.kpubs
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    非常感谢
    kpubs.org/.../articleMain.kpubs
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Wilfrid、

    这一定是一个错误。 OPA847仅在增益>=12时才保持稳定。

    Kai
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wilfrid、

               Kai 是对的。 OPA847仅在增益>=12时保持稳定。 您可以在数据表中找到此信息。 因此波特图是错误的。 如果您只是尝试进行仿真、则可以尝试使用 TLV9002或 TLV9062 TINA 模型。 根据您的设置、正确的波特图如下所示:

    也是对我之前所说内容的校正、在交流电时、电容器将短路、使增益= 20log (5/20)=-12dB。  

    此致、

    Bala Ravi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Bala Ravi、
    感谢你的帮助。 我想知道您是否阅读了该文章。 我只是想实现有源无线电干扰滤波器的共模扼流圈。 我想知道我们为什么要使用运算放大器? 提前感谢您的回复
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Wilfrid、
    我没有完全阅读过这篇文章。 但是、从快速的角度来看、感应电路会感应噪声、而运算放大器电路会生成消除电压以消除噪声。 使用运算放大器的另一个优点是具有高输入阻抗和低输出阻抗。 我希望这对您有所帮助!

    此致、
    Bala Ravi