This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AMC1301:AMC1301功率耗散过高。

Guru**** 2926990 points

Other Parts Discussed in Thread: AMC1301, ADS7263

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/697093/amc1301-amc1301-power-dissipation-too-high

器件型号:AMC1301
主题中讨论的其他器件: ADS7263

你(们)好

AMC1301功耗如数据表 所示、但在我的应用中,我使用了5V 电源、但电流为50mA

它看起来比 数据表高。 我的原理图 如下所示,我使用 数字万用表 测量电流。

我有一个150mA LDO 为5 AMC1301供电,它无法正常工作,因此我猜 AMC1301 功耗过高。

请帮助!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好。

    AMC1301的高侧将消耗高达8.3mA 的电流、因此对于5个器件、总电流为41.5mA。 您是否想说5个器件中的每一个消耗的电流为50mA、或者您的总电流消耗为50mA?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好, Tom

    5个器件中的每个 器件为50mA、我的厕所为150mA,无法正常工作。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    检查接地情况、确保已正确连接 AMC1301器件、并且未超出共模输入电压限制。 在正常情况下、AMC1301不应消耗接近50mA 的电流。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好,Tom

    这是我 的原理图、高侧和低侧都是5VDC 电源。

    我有一个测试。  VINP 为30mV,VINN 为0mv,VOUTP 为1.6V VOUTN 为1.3V,AMC1301为增益8.2 、因此我认为可以正常工作

    但高侧接近7ma、低侧41ma、因此总电流为50mA。

    当我切断 高侧 电源时、我认为 amc1301 是失效防护输出、现在低侧为28ma。

    任何高于 数据表的功率。

    请帮助!

    谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好、

    对于 AMC1301高侧、~7mA 听起来正常、但低侧的41/28mA 却不是正常的。 使用 AN20和 AN21时、您会遇到什么情况?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,冬阴功。
    您是指高侧输入?
    它是一个分流电压,μ A、但现在它没有电流,您可以查看我的原理图。

    无论 AMC1301如何工作、输入电压为30mV、输出电流为280mv、都不会出现问题

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    否-我指的是低侧输出、在这里、您可以说您的电流消耗为~40mA。 您的原理图显示 VINP-AN20和 VINN-A21在"何处"关闭、但您不显示该负载。 输入电压为30mV、输出电压为280mV 时、增益看起来很高。 如果它现在正常工作、我很高兴听到这个消息、我怀疑您已解决了大电流消耗的问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,冬阴功
    低侧输出现在挂起、因为这是一个测试。
    实际应用是 ADC ADS7263。
    您的意思是"我怀疑您解决了大电流消耗的问题"?
    如何解决? 因为我想使用一个 LDO 来降低成本、现在我不得不使用两个 LDO。

    感谢你的帮助
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    当您之前说过"无论 AMC1301如何正常工作、输入电压为30mV、输出为280mv"时、我认为这意味着您解决了高电流问题。 您在哪里测量电流? 在原理图中、我看到一个名为'+5V'的网络连接到 AMC1301、看起来是一个隔离式直流/直流转换器。 如何断开两个器件之间的连接以仅测量 AMC1301低侧电源电流?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,冬阴功

    我用两个直流/直流转换  器代替隔离式直流/直流,、因此我用数字万用表测量两个直流/直流电流。

    两个直流/直流转换器不 是公共接地端。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    仍然很困惑……

    如果您要测量馈入 DC/DC 和 AMC1301的+5V 电流、则不会单独测量 AMC1301消耗的电流。 您是否以某种方式从+5V 节点上提起 AMC1301 AVDD 引脚并测量那里的电流?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,冬阴功
    我使用了两个 DCDC、因此 U3为空。 一个用于高侧、一个用于低侧、我测量电流。

    我认为电流是 AMC1301本身。