This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA2322:输出纹波问题

Guru**** 2813475 points

Other Parts Discussed in Thread: OPA2322, OPA4322

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/695447/opa2322-output-ripple-issue

器件型号:OPA2322
主题中讨论的其他器件: OPA4322

你好。

我们将 OPA2322用于 扫描仪应用检测纸张功能。

我们会遇到 OPA2322 U3A 引脚1输出 纹波过大的问题。  一些 OPA2322没有问题。 但某些 OPA2322存在问题。

我认为可能是设计问题。 请参考以下信息、并需要您的帮助向我们提供建议。 谢谢~

所有原理图

执行部分第1段

执行部分第2段

执行部分第3段

波形报告

e2e.ti.com/.../Daifuku-ultrasonic-Fail-report_5F00_053018.xlsx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好、AJ、

    我们在示波器图上看到了什么? 它是不相关噪声吗? 还是来自超声波传感器的300kHz 信号?

    运算放大器:是 OPA2322还是 OPA4322?

    Kai
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kai。

    感谢你的答复。

    以下内容不会检测纸张并检测纸张波形供您参考。

    我认为噪声不是 来自超音速、我们使用了两个 OPA2322、而不是 OPA4322。 感谢您的帮助~

    良好的 OPA2322无纸波形

    OPA2322无纸 波形失效

    良好的 OPA2322采用 纸张波形

    OPA2322失败、请输入 纸张波形

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好、AJ、

    我认为您的电路有点不稳定。 对于不稳定的 OPAMP 电路、"FAIL OPA2322 NO Put PAPT 波形"是典型波形、该电路会突变为无线电接收器解调 AM 调制无线电广播。 应讨论几个问题。

    OPA2322是一款20MHz 运算放大器。 它需要被视为 HF-OPAMP。 因此,我谨重申以下几点:

    -并联超低 ESR 陶瓷去耦电容器会导致不良谐振。 在谐振频率下、去耦网络具有高阻抗、去耦性能可能会受到影响。 因此、每个 OPAMP 我只使用一个去耦电容。

    -运算放大器应彼此"隔离"。 在每个电源线路中插入一个小电阻器(10...22R)、此电阻器与去耦电容器一起构成一个 RC 低通滤波器。 将电阻器安装在靠近去耦电容器的位置。

    -运算放大器的所有+输入均由同一分压器偏置。 此处还应提供一些隔离:将一个100nF 电容从每个+input 连接到 GND、就在1k 电阻器的后面。

    在每个芯片上、-GND_B 和 GND_C 应相互连接。 这是可行的吗? 如果没有、请在这些引脚之间安装一个电容器。

    -此电路的 PCB 应包含实心接地层。

    应借助电容器将-GND_Earth 旁路至信号接地(GND_B/GND_C)。

    带通的 Q 值为6。 这似乎足够小。 但是、相位稳定性分析表明、在反馈环路中会产生78°的相位滞后、这会极大地降低相位裕度。 我建议使用两个带通、每个带通的 Q 值为3。 这会使相补角加倍并使电路稳定。 从原理图中可以看出、最初需要三个带通。 因此、该更改将非常简单。

    另一个提示:不要将示波器探针直接连接到 OPA2322的输出端、而是插入一个50...100R 的小电阻器。 省略此"隔离"电阻器会使 OPA2322变得不可瞬变。

    Kai
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Kai。
    你好。
    我担心会出现认知错误。
    请为我们提供参考原理图。 感谢你的帮助。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好、AJ、

    您确切需要帮助的地方是什么?

    Kai
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kai。

    我目前正在尝试其他方法。 感谢您的帮助~