This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA541:OPA541

Guru**** 2777545 points

Other Parts Discussed in Thread: OPA541

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/696752/opa541-opa541

器件型号:OPA541

OPA541AP 的数据表显示 TAP 连接到了-Vs 引脚。 如果我想知道我发现它没有连接、并且该选项卡是隔离的? 事实是、您能否确认该抽头是否已隔离以及是否可以接地。 是对该功率放大器进行了新的修改。

非常感谢您的快速回答。

François Lissalde

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    e2e.ti.com/.../696110
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     您好 François、

    TO-220封装选项卡在物理和电气上连接到 OPA541裸片的背面。 裸片利用反向偏置 PN 结在 裸片上的不同电气元件之间建立隔离。 这种反向偏置是通过将电极连接到 Vs、即最负的电源来实现的。 TAB -Vs 连接不用于承载任何有效电流、仅与反向偏置 PN 结相关的电流。  因此、无需在 TAB 和-Vs 之间建立低电阻连接。

    此致、Thomas

    精密放大器应用工程

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    François μ A

    我们尚未收到您的回复、因此我们假设这已回答您的问题。 如果没有、请在下面发布另一个回复。

    谢谢
    Dennis