This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA101:INA101

Guru**** 2798555 points

Other Parts Discussed in Thread: INA101

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/699066/ina101-ina101

器件型号:INA101

您好!

我使用 INA101 (DIP 封装) 对来自热电堆传感器的0-5mV 信号进行放大。 电源电压为+/-12V、处于数据表中提到的电源电压范围内。 该电路完全如数据表所示、其中 Rg = 40欧姆、用于设置增益=~1000。 设置为获得0.01V 的输出电压。

首先、一切正常、我的输出电压等于 I/P x 1000。 几分钟后、设定的失调电压在输出端突然增加至~0.30V (输入保持不变)、再次加热热热热热热热电堆传感器只会在 I/P 等于5mV 时提供~1V 的最大输出。 我不能弄清楚可能出什么问题的原因。 我还无法理解数据表中额定输出电压的含义。 问题的原因是否在于输出故障不在上述范围内?

请帮我解决同样的问题。

此致、

深度。