This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO124:ISO124的输出电压范围

Guru**** 2524460 points
Other Parts Discussed in Thread: ISO124

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/698994/iso124-the-output-voltage-range-for-iso124

器件型号:ISO124

大家好、

客户使用 ISO124。   VS1+=+12V、VS1-=-12V、 输入信号为0~10V。

客户是否可以使用 VS2-=-5V 和 VS2+=+12V?

客户需要输出0~10V 信号。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Mickey、您好!

    在轻负载下、这应该起作用、但我无法为您提供有关您可以期望的性能类型的任何详细信息。 我们拥有的唯一特性数据适用于数据表中指定的条件。 您可能还会遇到有关10V 输出的净空问题。 您通常需要大约3V 的电压。