This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMH3401:耦合多个放大器以获得更高的电压

Guru**** 2747405 points

Other Parts Discussed in Thread: DAC38RF82, LMH3401

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/698765/lmh3401-coupling-multiple-amps-for-higher-voltage

器件型号:LMH3401
主题中讨论的其他器件:DAC38RF82

您好!

我们有兴趣在 TI DAC38RF82的输出端将 LMH3401用作低增益缓冲器。 该图形发生器用于驱动需要高电压摆幅(>6Vpp 差分)的器件。

是否可以耦合多个 DAC+Amp 链的输出以获得更高的输出电压? 放大器在其输出引脚上是否可以看到最大电压?

谢谢、

Apurva

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Apurva:

    您能否更详细地解释一下您计划如何将输出耦合在一起以增加电压? 将输出与同一输出信号耦合在一起可使它们驱动更高的输出电流、但不会改变电压。

    此致、